This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:OOK/ASK 调制的 AGCCTRL1寄存器的值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/623916/cc430f5137-value-of-agcctrl1-register-for-ook-ask-modulation

器件型号:CC430F5137

您好!

我们在异步模式下使用 CC430F5137从我们的旧器件接收非标准消息。 射频接收的参数为:38.4KBaud、射频带宽162kHz、OOK 调制、无前导码、无同步字。 AGCCTRL1寄存器的默认值为0x40。 RF Studio 的建议值也是0x40。 在包含在 RF Studio 中的所有示例中、除了较大的波特率和更宽的 RF 带宽之外、也是0x40。 最重要的是、在应用手册 swra215e.pdf (DN022)中、TI 建议寄存器 AGCCTRL2、1和0的值为0x03-0x07、0x00、0x91-0x92。 AGCCTRL1的值为0x00。 问题是:在哪里? 何时应设置或清除位 AGC_LNA_PRIORITY 是否有规则? 您有哪些建议? 我们看到、在本论坛中有关 AGC 控制的所有问题和答案中、AGCCTRL1的值始终不同- 0x40或0x00。

非常感谢您提前回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AGCCTRL1设置并不重要(0x40与0x0)。 在我们的所有 OOK 测试中、我们使用了0x0。 更重要的是 AGCCTRL2和 AGCCTRL0。