This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350测试报告

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/623639/cc1350-cc1350-test-report

器件型号:CC1350

你好  

我需要 一些测试报告、您可以看到以下报告主题

–ETSI EN 300 220、EN 303 204 (欧洲)

–EN 300 440 2类(欧洲)

–EN 300 328 (欧洲)

–FCC CFR47第15部分(美国)

–ARIB STD-T66 (日本)

–ARIB STD-T108 (日本)

ı 感谢 ıf 您能为我提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有可以针对列出的标准发送的测试报告。 其中一个原因是测试结果仅对所使用的确切软件有效。 此外、由于电路板尺寸、天线匹配和外壳、客户电路板上的辐射结果将有所不同。

    有关 T-108、请参阅 www.ti.com/.../swra457.pdf。