This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:SIGFOX TX、RX 消息支持?

Guru**** 2553710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP430F5529, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/622806/cc1310-sigfox-tx-rx-message-support

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529CC1125

"CC1310 SIGFOX 演示应用。 这是一个仅限 Sigfox Tx 的解决方案。 CC1310不支持 Rx。"

 

但我想知道哪个组件(或模块)可以发送符合 Sigfox 的 TX 消息和接收符合 Sigfox 的 RX 消息。 有人能给我建议 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../Sigfox_SDK_Demo_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我已经阅读了该帖子。 但连接似乎相当复杂(将 MSP430F5529 LaunchPad 与 CC1125 BoosterPack 相结合)。 您是否使用该函数从 sigfox 接收数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、您是否曾使用过其他芯片?与 sigfox 进行双向通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经学习 了 www.onsemi.com/.../AX-SIGFOX-D.PDF 、但它不是基于 TI 射频芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Van Huy、  

    如果我理解您的问题正确、您会问是否可以基于 Sigfox 技术创建您自己的专用网络。 这是不可能的、因为 Sigfox 是运营商类型的业务模型。

    对于远距离私有网络、我们使用远距离模式和完整传感器到云物联网入门解决方案来管理 TI 堆栈。 这将使客户能够创建自己的远距离低功耗传感器到云系统。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、不、我想知道哪个芯片或模块可以与 Sigfox 进行双向通信。 它可以将数据发送到 Sigfox 并从 sigfox 接收数据。

    我找到了"MSP430F5529 LaunchPad 与 CC1125BoosterPack" 、但 连接似乎很复杂。

    我的英语很差、很抱歉