请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC-天线-DK2 你好
我想将 CC-ANTENNA-DK2套件的6号天线集成到我的设计中。 但是、该天线#6似乎比设计说明 DN038中的螺旋天线小一圈。
第一:这两种设计为什么会有差异? 这两种频率都应用于868MHz 通信。
第二:哪一个更适合(载波)频率为868MHz 的应用?
非常感谢您的参与、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想将 CC-ANTENNA-DK2套件的6号天线集成到我的设计中。 但是、该天线#6似乎比设计说明 DN038中的螺旋天线小一圈。
第一:这两种设计为什么会有差异? 这两种频率都应用于868MHz 通信。
第二:哪一个更适合(载波)频率为868MHz 的应用?
非常感谢您的参与、
Michael