This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:哪个寄存器保存芯片版本 P7或 P1?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179771/cc1352p7-which-register-holds-the-chip-revision-p7-or-p1

器件型号:CC1352P7

您好!

查看 CC1352P1和 P7的"技术参考手册"、可以看到"CPUID 寄存器"具有相似的值。

那么、我如何区分这两个芯片版本呢?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    我看到技术参考手册的第11.4.1.39节中有 一个 FLASH_OTP_DATA3寄存器、用于保存闪存大小。 但想知道您为什么需要区分这些器件、因为同一固件映像不可能在这两个器件上都工作。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我们的器件外观相似、但包含任一芯片。 一种方法确实是更改 FW 的版本号、但我想直接从寄存器读取芯片版本。  

    本文档中提到的 TI API 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    有一个名为 FlashSizeGet ()的 driverlib API 用于获取闪存大小。

     您可以包含以下头文件  

    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/flash.h)

    然后您将能够使用 API

    uint32_t flashSizeAPI = FlashSizeGet();


    此致、

    SID