This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:位于厄瓜多尔基多的 Wi-SUN 网络

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1164870/cc1312r7-wi-sun-network-in-quito---ecuador

器件型号:CC1312R7

我们需要帮助在基多市实施 Wi-SUN 网络、为此、我们需要集中器和中继器、以便对不同品牌的电表进行监控。 因此、我们有以下问题:

1--有集中器能够与不同品牌的终端节点通信。

2.-集中器接收到的帧可以重定向到自己的服务器、以便能够自行执行数据处理、从而拥有自己的监控软件。

3、信号范围可以大于5公里

4.-他们将能够为我们提供电子卡、以制造我们自己的设备以及集中器和中继器。

5.他们可以为我们提供电子卡,以便能够装配电表。

最后一个问题是集中器的容量、Wi-SUN 集中器的最大容量是多少?

感谢您对此给予的关注

大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    感谢您关注我们的 WiSUN 解决方案。  

    1. WiSUN 协议旨在实现互操作性、我们确实参加了 WiSUN 联盟的互操作性活动。 应该可以与不同供应商的 WiSUN 板进行通信。

    2.我们的边界路由器示例作为网络协处理器实现。 这意味着它可以连接到 Linux 主机、该主机可以运行自己的应用程序并按照需要处理数据。 我们确实有一个演示示示示示示例应用、其中边界路由器连接到 AM64x Linux 处理器。  

    您可以在以下位置找到演示视频: https://www.youtube.com/watch?v=9nmeTmMzQaE

    可以在以下网址找到 git 集线器 repo: https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund

    信号范围:这取决于很多因素。 但5 km 的单跳范围不太可能、但如果采用网状网络、数据速率较慢且发射功率较高、理论上可能会实现这一目标。 要计算单跳范围、您可以在我们的距离估算器工具 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 中应用所需的参数

    4、5我不知道你在这里是什么意思。 我们通过 E2E 论坛为您提供连接解决方案和示例、帮助您开发解决方案和技术帮助。 请您详细说明您的需求吗?

    6.边界路由器示例支持100个节点。 它受器件上的 RAM 的限制。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于问题4和5。
    作为一家公司、我们希望创建自己的设备(数据集中器、中继器和终端节点)、他们可以帮助我们销售电子卡、以便能够设计这些设备。

    我们是否有任何平台或学院可以接受 WISUN 网络课程?

    大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我们有一个简单的链接学院、介绍如何使用我们的器件设置 wisun 网络。 可在此处找到。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_6_20_00_00/modules/ti_wisunfan/wisun_fundamentals/wisun_fundamentals.html

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    购买这些产品的步骤是什么?

    • SimpleLink CC1312R7 LaunchPad
    • SimpleLink CC1352P7-1 LaunchPad

    此致。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    请使用 TI.com 订购套件。  

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P

    https://www.ti.com/tool/LP-CC1312R7

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有可同时支持 Wi-SUN 和 Lora 的电路板?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我们的器件上没有 LoRa 支持。 但是、您能不能说您为什么要在使用 Lora 的同时使用 Wisun 呢?

    这是一个将 Wi-SUN 与 LoRa 进行比较的文档。  

    https://wi-sun.org/wp-content/uploads/WiSUN-Alliance-Comparing-IoT-Networks-2019-Nov-A4.pdf

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mario,这是位于巴西的德州仪器(TI)公司 Hamilton Ignacio (h-ignacio@ti.com)。 请让我提供您的联系信息(电子邮件、电话号码)、以便我们在样片、EVM 和商业事宜方面为您提供更好的支持。 谢谢、此致、Hamilton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamilton、  

    电子邮件: vsuarez@marsed.com.ec

    电话:+593998627587

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario 和 Hamilton、

    如果您需要技术帮助、请继续与我联系。 我要关闭此主题。

    此致、

    SID