This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:用于评估 CC113L 接收器的评估板。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC1101, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180398/cc113l-evaluation-board-to-evaluate-the-cc113l-receiver

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件: CC1101CC110L

大家好、  

你好。 请在下面帮助客户提供所需信息。

"我正在寻找 CC113L 的评估板。 我不是在寻找收发器板、而是想评估 CC113L 接收器。"

我知道 SMARTRXEBK 是一款收发器板。 客户是否可以使用其他电路板来评估 CC113L 接收器?

感谢您的支持。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解客户只需要接收器、但也可以在收发器板(CC110L 或 CC1101)上评估接收器性能、因为接收器与 CC113L 相同。

    此致、

      Richard