This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:低于1GHz 论坛

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179703/cc1310-sub-1ghz-forum

器件型号:CC1310

大家好、

我有两个问题。

1. 我将固定数据包设置为“同步字:930b51de 数据:11 11 11 11 11 11 11 '。 CRC 为 '4e 7d'。  根据公式 PER = 1 -(1- BER)^N、N 为80。 如果 BER 为1%、则 PER 为55%。 因此 PER 太高。 这是否存在潜在问题?

2、您能告诉我 CC1310的数据包帧结构是什么样的吗? 我可以在哪些文档中找到其描述? 有效载荷是否 指数据?  它是否还包含同步字?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    我有几个问题:

    • 1%的 BER 数字来自哪里? 这是测量得到的结果、还是假设?
    • 我们在这里讨论的是什么板、客户板或我们的 Launchpad 之一?
    • 我们这里有哪些频率设置? 有关灵敏度测量的信息、请参见 CC1310数据表(SWRS181)

    您可以在 CC1310技术参考手册(swcu117i.pdf)第23.7.1节中找到有关数据包结构的信息。 有效载荷仅包括要传输的数据、不包括长度和 syncdword。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    B=1%是 CC1310手册中灵敏度测试的描述。 如果灵敏度测量值不是 BER=1%、应该是什么?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310在3字节有效载荷和固定数据包长度下进行测试、使用您所引用的公式可得出略低的 PER 限制。 BER = 1%是正确的。 当您接近灵敏度限制时、应发送1000个数据包、以确保您尽可能接近定义的每项限制。 此外、我会使用随机有效载荷进行测试(首先)、而不是全部使用相等的字节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户有以下问题。

    随机有效载荷如何确定固定 CRC? 如何在没有固定 CRC 的情况下设置信号发生器的信号数据格式?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRC 是根据有效载荷计算的。