工具/软件:TI-RTOS
您好,团队
我使用的是其他制造商制造的 CC1310模块。 但是、低温测试中存在通信故障问题。
根据 WOR 示例、我使用两个相同的板、一个用于 A、一个用于 B。A 在 B 接收到数据时将数据发送到 B,、指示灯闪烁并将数据返回到 A。A 检查数据。 如果正确、指示灯将闪烁。
问题是:
1.在室温下,我同时在冰箱里放了两块板,温度约为30°C 20-30分钟后,指示灯不闪烁,通信失败,此时的温度约为-20°C
2.当我将闪烁的指示灯代码放入主任务时,指示灯将一直闪烁,但通信仍将失败。
我怀疑给中断添加延迟会引起异常、另外、我不确定这两个晶体的参数是否符合 TI 的要求、其他组件的工作温度范围可以接受、希望能得到分析和解答。 圣诞节快乐!
32.768kHz:www.ecsxtal.com/.../ecx-31b.pdf
24MHz:epson-search.marsflag.com/.../search.x
静态空回波(rf_handle h、rf_CmdHandle ch、rf_EventMask e) { . 。 。 if (status =0) { /*切换 LED1、清除 LED2以指示 RX */ PIN_setOutputValue (ledPinHandle、Board_DIO22、!PIN_getOutputValue (Board_DIO22)); CPUdelay (8000*50); PIN_setOutputValue (ledPinHandle、Board_DIO22、!PIN_getOutputValue (Board_DIO22)); } 。 。 .}