请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1190、
您好!
我将深入了解参考设计: CC1310中国 AMR Skyworks PA 参考设计
首先、我想知道此设计是否必须在 TX 和 RX 之间进行切换? TX 和 RX 的"CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP "设置似乎不同。 其次、如果必须使用开关、是否有这样的示例代码? 如何在 TI-15.4 Stack 中进行修改? 谢谢。