This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何在 PA 设计中切换 Tx 和 Rx?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/759162/cc1310-how-to-switch-the-tx-and-rx-in-a-pa-design

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

我将深入了解参考设计: CC1310中国 AMR Skyworks PA 参考设计

首先、我想知道此设计是否必须在 TX 和 RX 之间进行切换? TX 和 RX 的"CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP "设置似乎不同。  其次、如果必须使用开关、是否有这样的示例代码? 如何在 TI-15.4 Stack 中进行修改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 e2e.ti.com/.../707818
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    感谢您的回复。 但它没有解决我的问题。 关键点是、本参考设计需要在 TX 和 Rx 之间进行切换、我是说在软件级别、而不仅仅是像 CC1190那样控制 IO。 在15.4堆栈中,Tx 之后将出现一个 ACK,需要尽快切换到 RX 状态。  根据当前的讨论、我认为此参考设计不能用于15.4堆栈。  

    BTW、参考设计的 A 似乎有一些问题。 在"射频前端配置部分"中、当 TX 使用外部偏置模式时、它会使用外部偏置模式。 但从原理图中可以看到、没有使用外部偏置。 此设计中有太多困惑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的问题的方式是、您希望将 CC1310 +和额外的 PA 与15.4堆栈配合使用。 如果是这种情况、15.4堆栈目前不支持这种情况。