This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:FCC 和 RED 认证

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180588/cc1101-fcc-and-red-certification

器件型号:CC1101

您好!

 FCC 和 RED 认证是否可用?

我们在新项目中需要它们。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1101没有可重复使用的模块化 FCC 认证。

    CC1101参考设计已通过 ETSI 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以接收有关 CC1101 ETSI 认证的测试或认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 CC1101安装在 SmartRF 评估板上时已在 EM 上进行了测试、因此不需要这些组件。 这些功能不会以任何方式帮助您通过 ETSI 认证。 您需要在测试机构对电路板进行认证、才能获得 ETSI 认证。

    当我们在测试机构测试 LaunchPad 时、通常只需使用 SmartRF Studio 软件和实际的 LaunchPad 即可。 如果您的测试机构请求此信息、那么您可以让我参与讨论。