This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:天线设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179826/cc1120-antenna-design

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC-ANTENNA-DK2

您好!

对于在433/434频带中运行的 CC1120、是否有推荐的天线设计? 首选打印天线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看应用手册: https://www.ti.com/lit/swra730 

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我只在寻找单频带天线。

    我在 X 平面上的空间有限、但在 Y 轴上有很多空间

    我认为我无法将此设计安装到 PCB 上。

    最好是直线、还是应该有一些折弯?

    您是否有关于使用 CC1120芯片组的单频带433MHz 天线的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用手册涵盖了单频带(仅433MHz 时为第15页)和双频带。

    天线的最大尺寸是多少?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我还研究了应用手册 SWRA496A、其中建议螺旋天线(电路板#4:433-510MHz PCB 天线)比 swra730中显示的曲折型设计更有效、因此我对使用什么有点不确定。  

    在设计手册 swra730中、有空间让电感器(Z64)利用433MHz 天线。 是否没有设计可用于去除组件和多余的轨道、从而使单个天线的频率达到433MHz?

    我是否有办法分享我的当前设计以显示允许的空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC-Antenna-DK2 (SWRA496、第25页)中的 PCB 螺旋天线的效率约为35%、带宽为15MHz。 由于天线中使用的过孔数量、此天线设计对 PCB 厚度容差很敏感、因此如果您选择此天线、请将其考虑在内。 天线距离 GND 越近、效率和带宽也会进一步降低。

    用于433MHz 单频带的 SWRA730天线  的效率较低、约 为19%、但带宽较大、为23MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、只创建直线是否更好? 请参阅随附的屏幕截图。

    内层上的绿色和红色填充是铜排除区域。

    我打算创建一个四层板。 我认为这将导致  SWRA496出现问题、因为它基于54毫米的双层板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以创建一条直线。 您希望尽可能利用可用区域以实现最佳效率。  

    确保您包含了用于天线匹配的 PI 匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的建议。

    与其他设计相比、直线是最佳的吗?

    您希望获得更大的带宽、还是由于匹配和接地而导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    带宽将取决于 GND 负载和天线的有效尺寸。 我会使天线在该区域尽可能长。 当您收到第一个原型时、在天线匹配中使用0欧姆电阻器测量谐振。 调谐/切割天线长度、直到您收到433MHz 谐振。  

    如果天线的谐振频率过高(天线太短)、则可以在天线匹配中补偿该谐振、或者在天线迹线中添加曲折的结构。