This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:将数据包计数设置为无限并与 CC1312和 CC1120通信

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179328/cc1312r-set-packet-count-to-infinite-and-communicate-with-cc1312-and-cc1120

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1120SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

各位专家、您好!

我的客户希望 CC1312和 CC1120进行通信。
如果客户具有以下规格、则器件可以正常通信。
・专有协议
μ・数据包数量:150
程序:它们引用 rfPaketTx 和 rfPaketRx 并使用 CMD_PROP_TX 和 CMD_PROP_RX

但是、在符合以下规格的情况下、器件无法通信。
・专有协议
μ・数据包数量:无限
程序:它们指 rfPaketTx 和 rfPaketRx 并使用 CMD_PROP_TX_ADV 和 CMD_PROP_RX_ADV

现在我有以下问题:
问题1.
CC1312和 CC1120能否在数据包计数设置为无限的情况下进行通信?
此外、您是否有这些用于通信的示例程序?

问题2.
是否有示例代码可以使用两个 CC1312发送和接收数据、其数据包计数超过255字节?

此致、
Sasaki