This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:PLL 和 RSSI 的延迟时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174995/cc1312r7-delay-time-for-pll-and-rssi

器件型号:CC1312R7

各位专家、您好!

请告诉我以下内容

  1. 从设置器件的 PLL 频率到器件准备发送和接收需要多长时间?
  2. 输入无线电信号后、RSSI 需要多长时间才能变化?

我们无法在数据表中确认上述信息、因此如果您能与我们分享一些参考信息、我们将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    1. 对于此问题、您是指处理 CMD_FS 命令需要多长时间?
    2. 当第一个 RSSI 样本和连续样本可用的时间取决于 PHY 中设置的 RX 带宽。 作为参考、您可以 在  本页末尾查看一个表、其中包含 RSSI 采样周期、具体取决于 CC13x0器件的 RX 带宽。 CC1312器件没有类似的表、因此您需要测量 PHY 设置的采样之间的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="539846" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174995/cc1312r7-delay-time-for-pll-and-rssi/4422186 #4422186"]对于此问题,您是指处理 CMD_FS 命令所需的时间?

    是的。 这是从频率设置到实际准备发送和接收的时间。

    [引用 userid="539846" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174995/cc1312r7-delay-time-for-pll-and-rssi/4422186 #4422186"]第一个 RSSI 样本以及连续样本何时可用取决于 PHY 中设置的 RX 带宽。 作为参考、您可以 在  本页末尾查看一个表、其中包含 RSSI 采样周期、具体取决于 CC13x0器件的 RX 带宽。 CC1312器件没有类似的表、因此您需要测量 PHY 设置的样本之间的时间。[/QUERP]

    我将参考 CC13x0中的信息。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有发布合成器准备发送或接收所需时间的数字、因为它取决于设置。

    请问您为什么需要了解这次的信息?

    您可以在设置中使用 来自射频内核的 CPE_GPO2信号来测量它、该信号默认映射到  RFC_GPO2。 您只需添加以下代码行即可将信号输出到 IO 引脚。

    // Route RFC_GPO2 to IO20
    GPIO_setMux(IOID_20, IOC_PORT_RFC_GPO2);

    合成器校准开始时输出将变为高电平、完成后输出将变为低电平。 您可以 在此处找到有关射频内核信号的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的支持。 我知道我们需要参考实际测量值。

    [引用 userid="539846" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174995/cc1312r7-delay-time-for-pll-and-rssi/4426173 #4426173"]我想请问您为什么需要了解这一次?

    他们希望重复执行步骤1和2、并像扫描类型分析仪一样操作、以简单地检查周围的无线电波条件。
    他们希望估算切换通道的时间和总扫描时间。

    1.设置通道并测量 RSSI
    2.设置为下一通道并再次测量 RSSI。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们想要做的应该可以使用  CMD_RX_TEST 和函数 RF_getRSSI ()来实现

    您可以在以下主题 中找到将无线电设置为 Rx 的代码、读取 RSSI 值、然后通过 UART 将其发送:(1) CC1310: 当无线电处于 CMD_RX_TEST 模式时、是否通过 CMD_GET_RSSI 检索到 RSSI 值-低于1GHz 论坛- TI E2E 支持论坛

    这应该是其应用的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego P、

    感谢您的支持。

    这对我们来说是有用的信息。 如果出现其他问题、请让我们再次讨论。

    此致、
    还不错