This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:更改 AGC 最大增益

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179776/cc1310-changing-agc-max-gain

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1312R

如果我们需要按照 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800720/rtos-cc1312r-rx-sensitivity-settings 中的说明操作、是否有人可以确认必须在 CC1310上使用哪些地址和位字段 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人正在寻找他们、很快就会回来。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1310的等效地址应为:
    HW_REG_OVERRIDE(0x6084,0x35F1)

    位[3:0]控制 AGC_MAX_GAIN (默认为最大值、F如 CC1312R 的链接线程中)。

    此致、

    Zack