This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1150:CC1150未调制载波

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/756597/cc1150-cc1150-unmodulated-carrier

器件型号:CC1150

是否有任何方法可以将 CC1150配置为传输未调制载波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niels、

    使用 SmartRF Studio。 选择连续 TX、然后选择未调制。 接下来、使用寄存器导出功能(右上角)。 芯片将使用 OOK 调制进行设置、逻辑"0"和逻辑"1"将分别在 PATABLE0和 PA_Table1中设置相同的功率级别。

    BR、
    Sverre