This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:136.7-160MHz 频段

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/756407/cc1125-136-7-160mhz-frequency-band

器件型号:CC1125

大家好、

CC1125的数据表显示了有关使用136.7-160MHz 频带的信息、请与 TI 联系。 这是什么原因、这里是否有任何需要关注的问题?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之所以将此频带置于括号中、是因为我们尚未完成完整的射频特性描述。 然而、VCO 也具有136.7 - 160MHz 频段的完全特性。

    射频性能与169 MHz 的工作频率类似、您可以使用169 MHz 参考设计。