This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:STX 命令选通失败。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/756145/cc1125-stx-command-strob-failed

器件型号:CC1125

您好!

请帮助-

一切都运行良好、但我们只需更改 cc1125的电源-

之后-

HalRfWriteTxFifo (pData、len);
   TrxSpiCmdStrobe (STX);

STX 命令选通失败。

设置=>

 Setting_CFG  寄存器值为=>     0x0B

Pkt_CFG2                       =>    0x00

在 GPIO3 => PKT_SYNC_RxTx 上使用中断

此致
Sudhir Mishra 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们能够为您提供帮助、您可能需要提供更多信息。 您使用的是什么硬件、您对电源做了哪些更改?
    您正在运行什么软件?
    STX 命令如何失败? 您是否未进入 TX 状态? 如果是、您处于什么状态?

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自己的硬件。
    器件处于稳定状态。

    问题现已修复,问题是由于电压/电流不正确造成的。

    SPI 通信正在工作、但 STX 失败。
    我想知道它是如何相关的。
    如果 SPI 通信正常、但所有事情都无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您的信息仍然非常有限、因此我不知道如何评论。

    您使用自己的硬件(我不知道相关内容)、然后以某种方式为其供电(我不知道相关内容)。

    STX 是否仍然失败(您说问题已修复????)

    故障和不工作意味着什么?

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    Thnx。