This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1021:升级到 CC112x

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/756291/cc1021-upgrading-to-cc112x

器件型号:CC1021

大家好、

在 当前应用中使用 CC1021。 我了解到该器件处于活动状态、从这个角度而言无需担心、但我也了解到、了解 CC112x 系列也是一个好主意。 从软件角度来看、是否存在任何问题?

-如果需要、转换为 CC112x 的工作量有多大?

-从数据表的快速浏览中可以看出、与112x 不同、我们的性能要好得多、但请确认。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC112x 是比 CC1021更现代的无线电。 灵敏度相似、但 CC112x 的输出功率更高。 相位噪声更好。 还有更多的片上数据包处理功能、例如同步字的自动插入和检测、CRC 计算和 CRC 校验(也有几个例子)。

    如果您更改为 CC112x、则需要开发新的硬件、因为芯片不是引脚对引脚兼容的。 无源器件也有很大不同(拓扑和值)。 由于寄存器完全不同、SW 也需要更改。 这两种器件均使用 SPI 接口来配置芯片、因此将是相同的。

    产品网页上提供了参考设计和软件示例。 按照这些步骤最大限度地减少更改为 CC112x 的工作量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!