This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:内部分频器和 RF/IF 通道

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/755540/cc1125-internal-dividers-and-rf-if-channels

器件型号:CC1125

我的一位客户正在尝试了解内部合成器的相位噪声。  我们了解典型分数 N 合成器的相位噪声曲线因通道而异、并假设 CC1125分数合成器也是如此。  他们可以很自由地在137至192MHz 范围内的任何位置选择我们的一个固定通道。 为了获得最佳的接收器相位噪声、他们在使用 CC1125时应该选择哪些射频通道以及是否应该选择? 或者、您能否解释 CC125内部分频器的行为、以便我们能够在有教育意义的情况下搜索最佳射频通道和 IF? 例如、对于给定的 VCO 频率、您能否解释如何确定相位检测器比较频率? 是否可以通过某些进行控制、仅用于测试目的、使用 SmartRF Studio 寄存器中的值? 目标是在 L.O 的±60kHz 范围内最大限度地降低总近端相位噪声功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请让他们使用我们的 SmartRF Studio 并选择 Category (类别)下的"Generic 169MHz"(通用169MHz)、然后选择其中一个 Typical Settings (典型设置)(接近或略高于其所需的日期速率)、然后根据需要更改射频参数并导出寄存器设置。 这是将 CC1125设置为最佳设置的最佳方法。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于客户可以自由选择137至192MHz 范围内的任何固定通道、我建议使用169.4 - 169.475MHz。 该频带在欧洲用于仪表读数、我们对此频带进行了广泛的特性描述。 此外、我们的网站上提供了支持此频段的参考设计。