This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:48MHz 晶体精度

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/754113/cc1312r-48mhz-crystal-accuracy

器件型号:CC1312R

您好!

是否允许使用精度为+/-30ppm 的48MHz 晶体?
我们不在数据表中指定晶体精度。
我知道有一个推荐晶体列表、它们优于+/-30ppm、但我的客户更喜欢更便宜的晶体。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_Crystals

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率精度要求取决于您使用的设置。

    如果它们使用30ppm xtal、射频频率也将为+/-30ppm。 由于所需的 RX BW 至少为信号带宽+ 4*ppm xtal*工作频率、因此所需的 RX BW 将相当大、具有所需的 xtal 容差。 这意味着更高的噪声频放、因此覆盖范围更小。

    是否可以详细介绍他们的用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的回答。
    客户已检查其系统要求、并了解+/-30ppm xtal 不符合要求。
    感谢您的解释。

    谢谢、此致、
    Kot