This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:通道6LoWPAN cc1350 868MHz

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/752433/cc1350-channel-6lowpan-cc1350-868-mhz

器件型号:CC1350

大家好、

我有疑问。 哪一个通道是在 CC1350的6LowPAN 网络(无线电节点和滑动无线电)中设置为以868MHz 的频率进行通信的通道?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 Contiki-NG、则所有设置都列在 dot-15-4g.h 中 contiki-ng\arch\cc26xx-cc13xx\rf-core 下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、如果我现在回答了、我看不到您的回复
    可以举个例子吗?
    例如,对于868MHz 和2.4GHz 频带,我必须使用哪种信道?


    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    github.com/.../dot-15-4g.h

    DOT_15_4G_CHANNEL_MAX 为33、这意味着您可以在868频带上使用通道0-33。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、但例如、我使用的是带868.3 MHz。

    #define DOT_15_4G_FREQUENCY BAD_ID DOT_15_4G_FREQUENCY BAD_CUSTOM
    *#define DOT_15_4G_CHAN0_FREQUENCY 868050
    *#define DOT_15_4G_CHANNEL SPACING 100
    *#define DOT_15_4G_CHANGE_MAX 11.
    *#define PROP_MODE_CONF_LO_DEVIDER 0x05

    这意味着我必须使用通道1、因为
    通道0为868.05MHz
    通道1为868.25
    对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要定义自定义频段? 不是您想要的 DOT_15_4G_FREQUENCY BAD_863?