This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 155~163MHZ

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/754067/155-163mhz

器件型号:CC1125

您好!  

我们是否有支持 155~163MHZ 的芯片?

我检查了 CC1125、看起来它错过了160~163MHz。  

如果没有、您认为我们可以使用更高的频率 XTAL 来支持频带吗?  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Albin、

    VCO 完全集成在片上、并且没有可调优的外部组件来改变 VCO 范围。 数据表中列出了支持的频段。

    此致、
    Sverre