This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:频段1069MHz -1329MHz

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/752977/cc1312r-frequency-band-1069mhz--1329mhz

器件型号:CC1312R

大家好、

我的客户正在寻找 SoC 来实现自动相关监控广播、1030MHz 和1070MHz、数据速率为1mbps。 初步宣布 CC1312R 看起来不错。  在初步数据表中,我看到了861MHz 至1054MHz 频段的大量详细信息(功耗、最大输出功率、PLL 噪声)。  1) 1)我是否可以在 RTM 之后的数据表中看到1069MHz+频段的详细信息?  2) 2)我的目标频率属于不同频带。 如果我需要在同一模块上同时使用两个频率:我认为 CC1312R 的工作频率是低频带还是1069MHz -1329MHz、因此我需要在1030MHz 和1070MHz 的频率下同时使用每块板2个 SoC?

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitrius、

    1) 1)我们目前没有计划将数据表中的数据量增加到1069MHz+频带。
    2)正确、如果您需要能够同时在两个不同频率下运行(TX 或 RX 模式)、则在设计中需要两个 CC1312r 器件。

    此致、
    /TA