请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、
我的客户正在寻找 SoC 来实现自动相关监控广播、1030MHz 和1070MHz、数据速率为1mbps。 初步宣布 CC1312R 看起来不错。 在初步数据表中,我看到了861MHz 至1054MHz 频段的大量详细信息(功耗、最大输出功率、PLL 噪声)。 1) 1)我是否可以在 RTM 之后的数据表中看到1069MHz+频段的详细信息? 2) 2)我的目标频率属于不同频带。 如果我需要在同一模块上同时使用两个频率:我认为 CC1312R 的工作频率是低频带还是1069MHz -1329MHz、因此我需要在1030MHz 和1070MHz 的频率下同时使用每块板2个 SoC?
此致、
Dmitry