This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:15.4跳频

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/752098/cc1312r-15-4-frequency-hopping

器件型号:CC1312R

您好!

您是否会更详细地描述这个可以在以下主题中获得结果的测试用例?  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/751598/2776978#2776978

例如、轮询速率、广播间隔、驻留间隔等的配置?

SDK 中的任何示例代码可用于评估15.4跳频?

谢谢。

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 CC13X2 TI 15.4-Stack 用户指南 、您可以在 dev.ti.com/.../上找到 TI 15.4 Stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    您是否意味着我们可以获得与 SDK 中原始示例代码相同的跳频性能?

    此致、
    永华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本而言、是的。 但我可能会误解您的问题、因此您可能想详细说明您将跳频性能与 SDK 中的原始示例代码进行了哪些比较?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    是的、我希望获得与帖子中的链接相同的跳频性能。

    此致、
    永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明并详细说明您在此处再次询问的跳频性能项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下链接:
    e2e.ti.com/.../2776978
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经参与并阅读了该帖子。 我再次要求您确保我不会给您错误的答案。 基本上、我已经测试了 FH、所有操作都与 SDK 文档中描述的一样。