This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125EM-CAT1-868RD:ETSI CAT1的匹配平衡-非平衡变压器滤波器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/752388/cc1125em-cat1-868rd-matched-balun-filter-for-etsi-cat1

器件型号:CC1125EM-CAT1-868RD

尊敬的所有人:

我们即将开始基于 CC1125EM 参考套件的新设计。 PCB 尺寸对我们来说很重要。 ETSI CAT-1合规性是我们的要求之一。 DN025 (www.ti.com/.../swra250)  提到了在 CC110x 和 CC111x 器件中使用匹配的平衡-非平衡变压器滤波器。 是否可以使用与其匹配的平衡-非平衡变压器,例如  Johanson tech 的0900PC15J0013或 ST 的 BALF-112X-01D3 (www.st.com/.../balf-112x-01d3.html)

此致 Jeroen van der Laan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CC112x、建议使用 Murata (部件号:LFD21868MMF1D386)或 Johanson Technology (部件号:0900PC15J0013)。 这是专门为 CC112x 制作/匹配的。

    我们尚未使用 CC112x 测试 ST 不平衡变压器。

    CC112x IPC 应用手册: www.ti.com/.../swra407.pdf

    此致、
    Richard