This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310接收敏感

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/741039/cc1310-cc1310-receive-sensitive

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

尊敬的 SVS:

我听说25dbm 上的4Mbps 8FSK + CC1192 无法通过" 8dBM/Hz 的最大功率频谱密度"测试。 我想降低 TX 功率级别、这可能会有所帮助。 我的问题 是:

哪个 TX 功率级别可以在  4Mbps 模式下通过 PSD 测试? 20dBm? 17dbm? 还是纯 CC1310 14dBm?

2.在1.5Mbps 4FSK 模式下、它能在25dbm TX 级别上通过 PSD 测试吗?或者   它能通过哪个 TX 级别的测试?

谢谢!

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您能否详细说明一下我们在这里讨论的世界哪个部分、因为根据最终应用的用途、有不同的法规?

    此致、
    Reidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reidar、

    此要求主要用于向美国出口。 我在下面的链接中看到了一些相关的评论。 因此、我想知道如何通过具有高 TX 功率级别的 FCC DTS 模式。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../691481
    e2e.ti.com/.../2397267

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们尚未使用 CC1190在 HSM 模式下测试 PSD。 我将在实验室中对此进行测量、并在周一之前返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SVS:

    您的测试结果如何? 谢谢!

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SVS:

    我的客户一直在等待您对具有25dbm TX 的 HSM 模式的反馈、如果可行、他们将开始评估它。 那么、您何时会向我提供您的测试结果。 谢谢!

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将在今天晚些时候向您发送信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我在一个采样上测量了这一点、在25dBm 输出功率下、在 CC13x0器件的 HSM 模式下、PSD 要求可在小于1dB 裕度的情况下得到满足。 由于这只是一个典型单元、因此添加1-2dB 安全裕度会更好。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SVS:

    感谢您的支持。 这是非常有用的信息。
    为了确保我们的器件在客户中实现大规模生产、下面是我的进一步问题:
    1.如何添加1-2dB 裕度,我们是否有应用手册或解决方案来指导它。
    2.如果降低 TX 功率是解决方案,则最大 TX 功率级别可以满足 MP 的1-2dB 裕度。
    哪种 HSM 调制(1.5Mbps 4FSK 或4mbps 8FSK)可以轻松满足1-2dB 裕度要求

    此致、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否仍然需要有关这些后续问题的帮助?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    请参阅我的内联响应。

    1.如何添加1-2dB 裕度,我们是否有应用手册或解决方案来指导它。

      -通过增加裕度,我意味着传输的功率设置要低1-2dB。

    2.如果降低 TX 功率是解决方案,则最大 TX 功率级别可以满足 MP 的1-2dB 裕度。

     -考虑到我们即使在25dBm 时也能满足相关规范、因此将功耗降低1-2dB 就足够了。

    哪种 HSM 调制(1.5Mbps 4FSK 或4mbps 8FSK)可以轻松满足1-2dB 裕度要求。

    4Mbps 8FSK 具有更宽的带宽。 但是、我强烈建议仅考虑链路预算而不是 TX 功率来做出此决策。 1.5Mbps 4FSK 模式下的灵敏度优于4mbps 模式、如果数据速率为1.5Mbps 时吞吐量足够、这可能是更好的选择。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVS:

    非常感谢您的努力。

    此致。

    Alex