This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:如果我的收集器关闭怎么办? 我的传感器是否会再次加入?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/740188/rtos-cc1350-what-if-my-collector-shuts-down-will-my-sensor-joins-again

器件型号:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我已使用 CC1350成功设置传感器和收集器之间的连接。

我的问题是、如果我的通信之间的收集器关闭、情况如何。

请注意:收集器关闭意味着,我正在关闭 BBB 和协处理器的电源。

在这种情况下、我观察到我的传感器器件无法重新加入新启动的收集器网络、除非我重新启动传感器器件。

谢谢、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、您好!

    如果您未修改传感器固件、我将等待~30分钟、以便 sesnor 重新连接。 您可以在传感器固件的 Config.h 中修改 Orphan 扫描间隔、这样、当传感器处于孤立状态时、您可以更频繁地进行扫描。 从而更快地加入网络。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AB、

    我尝试停止我的收集器应用程序、然后再次运行它。 那么、在这种情况下、我的传感器将加入。
    但是、当我重置协处理器或关闭协处理器 Launchpad 时、在这种情况下、我的传感器不会加入。
    此外、在这种情况下、当我再次打开协处理器 Launchpad 时、我需要重置传感器器件、而不是将其加入。

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里的问题可能是孤立设置可能太长、加入和执行孤立扫描需要一整套时间。 尝试降低孤立间隔、轮询间隔和扫描间隔。