This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:捕获车库控制代码

Guru**** 2558340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/736883/cc1101-capture-garage-control-codes

器件型号:CC1101

您好!

我尝试复制433MHz 左右的外部射频代码、问题是没有与同步字通信、我尝试配置 MDMCFG2注册表以避免该字、但我无法接收任何内容、 我只能用同步字将两个芯片 CC1101相互通信、一旦我尝试接收到车库遥控器或任何其他我未接收到的器件、也许我没有正确执行例程、我必须修改哪些寄存器? 我应该遵循哪种算法?

非常感谢、大家好

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、

    在本论坛上、这不是我们可以帮助解决的问题、我建议查看完整的软件定义无线电。 当您确切知道所需的数据包格式和调制方案时、我们可以帮助配置它。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    车库控制遥控器很可能会使用 OOK 和没有前导码和同步的旧协议、这意味着您需要使用异步模式来接收位流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试搜索您的器件的 FCC 文件。 它将描述信号。  

    另一种查找格式的方法是使用$20 RTL-SDR 进行记录、然后使用一些编辑软件查看记录。 这是了解不同编码技术的好方法、也很有趣。