This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310中的堆栈强制无线 MBUS 库支持模式

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/741742/cc1310-mode-supporting-of-stack-stackforce-wireless-mbus-library-in-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

大家好、

我正在使用提供的 stackforce 堆栈库开发我们的应用、如下链接所示:

http://www.ti.com/tool/wmbus

据我了解、堆栈库单独支持差分模式、关系如下表所示。

 

 

仪表

 

 

收集器

 

APL_CC13xx_Meter_S1.lib

APL_CC13xx_Meter_S2.lib

APL_CC13xx_Meter_t1_c1.lib

APL_CC13xx_Meter_T2_C2.lib

 

固定的

固定的

设置 T1模式

设置 C1模式

设置 T2模式

设置 C2模式

APL_CC13xx_Collector_S2.lib

好的

好的

 

 

 

 

APL_CC13xx_Collector_T2.lib

 

 

好的

 

好的

 

APL_CC13xx_Collector_C2.lib

 

 

好的

好的

好的

好的

库 APL_CC13xx_Meter_t1_c1.lib 通过命令 wmbu_setMode (WMBUS_MODE_C1)或 wmbu_setMode (WMBUS_MODE_T1)提供两种模式更改。

同一个库或代码中是否有其他库或其他支持所有模式的方法? 例如 WMBUS_MODE_S1或 WMBUS_MODE_C1或 WMBUS_MODE_T1。

是否有任何收集器库通过设置 wmbus_setMode 来支持差分模式?

此致、

龙丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    目前、没有支持所有模式的库。 此时可用的库是您在上面的帖子中收听的库。