This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:设置远距离测试

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/741217/cc1312r-setting-up-testing-for-long-range

器件型号:CC1312R

大家好、我有两个来自 TI iam 的 CC1312r Launchpad、它们使用 Smart RF Studio 来发送和接收数据。我应该运行哪些设置来获得最远的距离。我知道有很多设置会影响信号范围、但在将接收器从发送器移动到50英尺后会丢失数据 在433MHz 远距离模式下、当我走100英尺以上时、我没有数据。IAM 在发送器和接收器 https://www.mouser.com/datasheet/2/23/Antenova-SREI038-Pacifica-1283810.pdf 上使用这些天线 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1312R Launchpad 设计用于在欧洲的868MHz ISM 频带和美国的915MHz ISM 频带中运行。

    如果您尚未对 LaunchPad 上的射频匹配进行任何调优以使其适合在433MHz 下运行、您将无法看到良好的性能。  

    您还可以查看 此工具 、根据不同的设置得出估算范围。

    此致、

    R.M.