This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在与堆栈堆栈强制库相同的代码(CC1310)中更改无线 MBUS 模式

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/740557/cc1310-change-wireless-mbus-mode-in-same-code-cc1310-with-stack-stackforce-library

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

大家好、

我正在使用以下链接尝试 wmbus 编程堆栈。

    http://www.ti.com/tool/WMBUS。

1) 1)能否在不同的无线 MBUS 模式下以相同的代码对 CC1310进行编程。

  例如:让用户将程序更改为 c 模式、T 模式或 C 模式,而不更新固件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建堆栈时、必须选择要使用的配置。 在同一配置中、仪表可以同时支持 C 模式和 T 模式。 可以为 T 模式构建收集器、然后仅能接收 T 模式数据包(来自 T/C 模式仪表)。 针对 C 模式构建的收集器可以接收来自仪表的 T 模式和 C 模式数据包。 wmbus 安装之后的文档中说明了这一点:

    C:/ti/wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0/Documentation/Serial-APL-Interface-Doc-v4.0.1/Serial-APL-Interface-Doc-v4.0.1/_w_m_b_u_s__i_n_f_o_r_m_a_t_i_o_n.html

    Siri