This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:性能- CC1350的426MHZ 至430MHz 调优以及对 CC1350的 Smart RF Studio 支持

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/740434/cc1350-performance---tuning-for-426mhz-to-430mhz-for-cc1350-plus-smart-rf-studio-support-for-the-same

器件型号:CC1350

尊敬的团队

其中一个应用要求 CC1350在426MHZ 至430MHz 范围内工作,数据表的规格从431MHZ 到各项。

问题是

如果我们可以将其调至426至430MHz、我们是否可以获得最佳性能?

2.当任何外部被表征的 vaoue 被指定为输入时,SmartRF Studio 会发出警告,例如430MHz。 在本例中、我们能否回复 SmartRF 生成的配置值?

3.关于匹配/调整阻抗的建议,参考指南将有所帮助。

谢谢

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表(www.ti.com/.../cc1350.pdf )中的5.5所示,芯片支持359MHz 至439MHz 的频率。 数据表还指出、这是一个我们尚未测量其实际射频性能的频带。

    1) 1)我希望此频带可以获得与433MHz 频带相同的性能

    2) 2)使用为433MHz 频带生成的设置、但使用 SmartRF Studio 计算频率字和分频器。 此外:
    以下内容似乎被覆盖:

    0x18000280

    必须更改为

    0x18000180

    当分频器为0x0C 时。 使用 SmartRF Studio 进行测试、以使用这些设置查看频率输出是否符合预期。
    3) 3)使用433MHz 时应能获得良好的结果。