This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350功率级别

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/740121/cc1350-cc1350-power-level

器件型号:CC1350

大家好、

我已将代码加载到 cc1350 EVAL 板中。 我已在有线模式下将频谱分析仪连接到评估板(通过 P11)。 在观察到的结果后、我了解到了功率级别。  

               在频谱分析仪上看到的输入功率输出电平

        -10 dBm                            -35.62 dBm

         0dBm                              -32.41dBm

         5dBm                              -28.98dBm

         10dBm                            -27.34dBm

          15dBm                           -26.85dBm

但是、当我加载 SDK 提供的示例代码或通过连接 Smart RF Studio 更改功率级别时、输入功率为15dBm 时、我将获得13dBm 左右的良好输出功率级别。   

寄存器值 i am (.txpower)  我正在写入正确的十六进制值。 VDDDR_HH I 也设置为1。 功率水平不高的原因可能是什么? 我应该在哪里检查?             

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、从您的结果来看、您的硬件看起来正常工作、但您的软件有问题。

    您可以写出、如果您使用 SDK 中的示例、则会获得预期的级别。 那么、您的代码与 SDK 中的示例有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、软件有一些问题。

    我无法确定的差异、应该检查的位置。 我已检查 smart_rf_setting.c 和 ccfg.c。 这两个文件都可以。 我应该检查其他地方。 您能不能给出一些想法。
    根据我给出的数据、您还可以观察到、变化是非线性的。 它也应该是线性的。 TX 链中是否有任何用于增益设置的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输出功率接近-30dBm 时、您是否能够共享代码示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要完整的项目吗? 或您想要查看的任何特定源文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在是包含 TX 命令的源文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RfUartcommands.c

    足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我快速查看了您的代码。
    -不应通过回调调用 UART
    -当您在 TX 功能前后切换 LED 时,您是否看到 LED 在预期的时间内亮起?
    -您是否有任何有关如何测量输出功率的图?
    -信号量上的 RX 是否挂起、直到您按下按钮?