This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1125:CC112x 和 Viterbi

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/737936/compiler-cc1125-cc112x-and-viterbi

器件型号:CC1125

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在尝试为 CC11125实施矢量化 Viterbi 解决方案。 我尝试使用 IWMMXT (使用 mmintrin.h 中提到的指令)、但它似乎与 cortex-m7不兼容。 使用 IWMMXT 会出现以下错误:

警告:switch -mcpu=cortex-m7与-March =iwmmxt switch 冲突

错误:Thumb 模式下不支持 iWMxt

可以对 CC1125使用某种矢量化。 有什么帮助? 或 cc1125上 SIMD 的指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geetika、

    我们有一个旧的应用手册、最近已被删除、但如果您的案例仍然有用、我认为它可能会有所帮助。 该应用手册已经在我们的 E2E 上发布了几次、在我的浏览器中、当我在 Google 上搜索"dn507 FEC 解码"时、便会出现该应用手册。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这会有所帮助。