This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:如果我不使用 CC1350收集器和物联网网关应用、该怎么办?

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/739099/rtos-cc1350-what-if-i-don-t-use-cc1350-collector-and-iot-gateway-application

器件型号:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我已成功启动收集器和传感器应用程序、并正在获取本地主机上的数据。

这是我的问题、

我能否使用任何其他供应商的网关应用程序、而不是 TI 的网关应用程序。

如果我使用其他网关应用、它会支持 TI 的15.4堆栈吗?

我的第二个问题是:

现在、我们有使用 CC1350的传感器节点。

我是否可以将任何其他供应商控制器用作同一15.4堆栈的传感器节点?

谢谢、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI 15.4 GW 参考设计中、CC13xx 充当协处理器、您可以尝试将 GW 代码移植到您希望使其正常工作的平台。
    2.我认为不可能将任何其他供应商的控制器用作 TI 15.4堆栈的传感器节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄真,谢谢你的回应。
    我还有几个问题。

    在我的低于1GHz 网络中、以下设置是否起作用:

    设置1
    a:所有传感器节点均为基于 CC1350并运行 TI 15.4堆栈的节点。 (即868MHz、IEEE 802.15.4)
    b.支持868MHz 和 IEEE 802.15.4G 标准的集中器/网关器件。 请注意、这不是 TI 器件

    如果上述设置可以正常工作、是否有可用的示例用例?


    设置2
    答:很少有传感器节点是基于 CC1350的节点、运行 TI 15.4堆栈(即868MHz、IEEE 802.15.4)、很少有其他节点是非 TI 器件、但支持 IEEE 802.15.4G 并以868MHz 频率运行。 例如:ST S2-LP。
    b.集中器/网关器件是基于 TI CC1350的器件、运行 TI 15.4堆栈。 (即868MHz、IEEE 802.15.4)

    如果 TI 集中器/网关支持 IEEE 802.15.4标准并以868MHz 运行、是否会检测其他低于1GHz 节点?
    如果上述设置可以正常工作、是否有可用的示例用例?

    设置3
    答:很少有传感器节点是基于 CC1350的节点、运行 TI 15.4堆栈(即868MHz、IEEE 802.15.4)、很少有其他节点是非 TI 器件、但支持 IEEE 802.15.4G 并以868MHz 频率运行。 例如:ST S2-LP。
    b.支持868MHz 和 IEEE 802.15.4G 标准的集中器/网关器件。 请注意、这不是 TI 器件

    我们正在努力了解 TI 的 SubGHz 解决方案的互操作性。 这对于我们来说非常重要、因为我们计划在 TI 解决方案的基础上开发我们的产品。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从个人角度来看、我没有其他供应商的 IEEE 802.15.4G 产品可供测试、但我认为 TI 15.4 Stack 不能与其他供应商合作、因为 IEEE 802.15.4G 只是基础、在应用端存在许多通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    鉴于 IEEE 802.15.4不是协议规范而是 MAC 规范、我们无法确保与其他供应商的 IEEE 802.15.4G 解决方案具有互操作性。 如果您希望确保其他802.15.4解决方案与 TI 15.4 Stack 互操作、则必须进行自己的测试、并且可能需要修改 phy 配置、以确保相同的通道间隔、数据速率、syncword 等 此外、您还必须在稍后实施自己的应用、因为 IEEE 802.15.4未指定此类应用、并且每个供应商都有自己的专有应用层。