This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:未连接 TX 时异步模式 RX 中的噪声

Guru**** 2561560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/739024/cc1101-noise-in-async-mode-rx-without-tx-connected

器件型号:CC1101

-------- 检测语言 南非荷兰语 阿尔巴尼亚 语阿语阿语 阿语阿拉伯 亚美尼亚 语 阿塞拜疆语孟加拉 语巴斯克 语白俄罗斯 语波斯尼亚 保加利亚 语加泰罗尼亚语 Cebuano 中文(简体)中文(繁体)科西嘉语克罗地亚语捷克语丹麦语荷兰语英语埃斯佩兰托语爱沙尼亚语菲律宾语芬兰语法语加利西亚语格鲁吉亚语希腊语古吉拉提语海地克里奥尔语豪萨语夏威夷语 希伯来语印度语印度语印度语 Hus 爪哇 语 Kannada 哈萨克 语高棉 语韩国 库尔德 语吉尔吉斯 语老挝 语 立陶宛语 卢森堡语马达加斯加 语 马来语马来语 马耳他语毛利语 马拉提语 蒙古 语尼泊尔 语挪威 语 帕什 瓦希语波兰语葡萄牙语旁遮普语罗马尼亚语俄罗斯语萨摩亚语苏格兰语加列语塞尔维亚语松纳西地语 Sindhi Sinhala 斯洛伐克语索马里语南部索语西班牙语桑德语西班牙语马来西亚语瑞典语 泰 土耳其 语乌克兰 语乌尔都 语、越南语 、威尔士 语、西弗利西亚 语、西奥萨语 、Yiddish Yoruba Zulu 西班牙语
您好! 
我已将模块配置为以 OOK 编码的异步模式接收、它运行良好、但当我断开发送器 TX 时、我通过 GDO0接收噪声、一旦我连接、就没有问题、它是否正常? 可以避免吗?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在异步模式下运行时、即使输入信号非常低、GDO0上的数字输出也会切换。 除了知道输入何时高于给定阈值、还可以使用载波侦听阈值、因此可以对输入进行解码。