This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 MSP430F2370以菊花链方式连接在一起

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/738686/cc1310-daisy-chained-together-with-msp430f2370

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370

电路板上的 MSP430F2370和 CC1310能否将其 JTAG 线路以菊花链形式连接在一起?

如果它们可以 以菊花链方式连接在一起。 我可以执行以下操作吗?

2.1使用 MSP430-FET430UIF 对 MSP430F2370进行编程。

2.2使用 XDS110对 CC1310进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我不建议将这些器件以菊花链形式连接在一起、而是使用专用编程接头。

    此致、
    Fredrik