This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:透明模式采样时钟

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/738139/cc1200-transparent-mode-sample-clock

器件型号:CC1200

您好!

我在透明模式下使用 CC1200来接收500kbps 2FSK 信号。 根据透明模式描述、CC1200 "不执行任何时序恢复、只输出硬限制基带信号"、因此我希望输出数据流的边沿与原始 FSK 信号的边沿匹配(可能具有较小的处理延迟)。 但是、当我查看输出时、我注意到输出数据流上的抖动、其中边沿偏离了我的预期。 该抖动从我预期的值开始或延迟显示为150ns、这使我相信该输出数据流被~6.67MHz 时钟锁存。

我在 SWRU346B 或 CC1200数据表中找不到任何详细说明此采样时钟性质的信息。 是否有任何详细介绍 CC1200使用的内部时钟以及输出信号采样工作原理的应用手册或信息?

此外、对该抖动的性质有什么见解? 在我看来、这个数据有两个可能的来源:边沿转换中的噪声导致早/晚错误、和一个不对采样时钟进行分频的数据时钟、需要系统地插入额外的时钟来匹配速率。 请注意、我将在有线设置中使用该值、因此 SNR 应较高。 对于如何减轻这种抖动、是否有任何建议?

谢谢、

~Reggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有一段时间来了解这里的细节了,但透明模式下的输出是重新采样的函数,这将导致抖动(不确定它是4 * RX_BW 还是8 *符号速率)。

    透明模式会生成抖动、因此您需要使用 MCU 来处理流以进行至少3倍的过采样、并进行多数票决以滤除抖动。

    为什么您首先使用透明模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究将 CC1200用于雷达计时应用、其中必须保持数字计时和(单独)射频波形之间的一致性。 这些数字输出被异步处理、因此转换的绝对位置很重要、而不仅仅是相对于时钟边沿。 我的想法是、透明模式将保留相对于射频波形的位转换时序、并匹配时钟边沿转换。

    如果无法从透明模式输出中移除此抖动、则无论如何我需要重新采样输出。 此时、我将切换到串行模式并同步到公共分布式时钟。 使用透明模式的好处是降低了复杂性并消除了对分布式时钟的需求。

    那么、准确的重点是否在于透明模式下会存在需要重新采样才能消除的固有抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于在内部完成(或未完成)处理、透明模式将具有一些抖动。