This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120加密问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/736109/cc1120-cc1120-crypto-issue

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1200

目前、正在通过 CC1120进行开发。

CC1120是否为射频通信提供加密?

如果 CC1120不提供加密、我是否应该实现软件?

如果我需要在 SW 中实现它、是否有可参考示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120没有加密。 如果您需要、可以选择 CC1200作为替代产品。

    对于软件加密:您可以将 MCU 与加密模块结合使用、也可以从头开始执行。 无论采用哪种方法、都可以查看您所使用的 MCU 的代码示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 CC1120、因为我应该使用窄带。

    目前、MCU 正在使用 CC1312。

    TI RTOS/CC1312是否提供了加密算法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 SDK 后、请检查 C:\ti\simplelink_cc13x2_sdk_2_20_00_71\source\ti\drivers 中 AESCCM.h 注释字段中的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:D