This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101解码曼彻斯特信号。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180987/cc1101-cc1101-decodes-the-manchester-signal

器件型号:CC1101

您好、朋友、

CC1101可以检测曼彻斯特编码、逻辑零由该位中心的1到0转换表示、逻辑一由该位中心的0到1转换表示。  相反、CC1101能否检测曼彻斯特编码、逻辑零是否由该位中心的0至1转换表示、而逻辑一是否由该位中心的1至0转换表示? 如果可以、如何设置它?

祝你一切顺利

吴德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您不能更改芯片中曼彻斯特编码的定义。 如果您需要、可以在接收前/接收后反转同步字和有效载荷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TheGhostOf、

    非常感谢。

    吴德华