This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200电流消耗优化

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180205/cc1200-cc1200-current-consumption-optimization

器件型号:CC1200

我们有一项要求、必须降低射频电流消耗。

来自参考 Manual、SWRA428和 Excel 工作表与一起提供,我们了解到在数据包模式下,前导码大小为30时,我们可以将电流降低到1.8mA。

 

但我们必须进一步降低电流消耗,因此我们使用一种机制,其中射频将处于断电状态1.5秒,然后在 EWOR 中启用 PQT 250ms,其中射频电流约为0.6mA。

 

尽管在断电状态期间、根据数据表、电流应该为1uA (最大值)。

但我们观察到完全不同的东西。

 

通过配置如下的监听模式配置寄存器和 PWD 命令选通功能、我们可以获得400uA 的电流。

CC1200_WOR_CFG0:0x20

CC1200_WOR_EVENT0_MSB:0x01

CC1200_WOR_EVENT0_LSB:0xD5

CC1200_RFEND_CFG0:0x04

但是,如果我不配置这些寄存器并让它们处于默认配置,我们将得到4uA 的电流。

 

是否缺少任何寄存器设置?

或者 CC1200中是否有任何功能可检测特定模式、以便我们不必在 eWOR 模式下等待即可接收任何数据包。

 

请告诉我们如何进一步降低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们暂时使用默认配置。 对于静态模式设置、您应该看到0.12uA_TYP、而不是4uA。 我会对其进行调试并将其识别为解决您的额外电流消耗的第一步。 如果静态电流值不正确、监听模式电流也将不正确。