This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:将 SRAM 大小进一步增加到缓存的大小

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1181383/cc1352p-increasing-the-sram-size-even-further-then-the-cache

器件型号:CC1352P

除了使用克高速缓存之外、是否还有方法可以增加更多的 SRAM 大小? (除了使用传感器控制器的4K SRAM 之外)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不可以、不能进一步增大 SRAM 大小。

    此致、

    SID