This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:扩展连接到主机/Linux 机器的协处理器数量的方法

Guru**** 2487255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180695/cc1352r-way-to-expand-the-number-of-coprocessors-connected-to-a-host-linux-machine

器件型号:CC1352R

你(们)好。

我从事一个项目、该项目使用3个协处理器(TI 15.4)、它们通过 UART 通信连接到 Linux 中央设备(Variscite)-每个协处理器一个 UART。  

我们希望在中央板上添加更多的协处理器(最多10个)、但它只有3个 UART 接口可用-还有 SPI、I2C、RS485和 USB 端口。

您会推荐什么解决方案来向中央设备添加更多协处理器?

非常感谢您的帮助、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们在协处理器示例中没有解决方案或支持其他接口。   

    但是、需要在协处理器示例上重新执行的主要更改将位于网络处理器接口(示例中的 NPI 文件夹)中。 它在整个代码中使用 UART 驱动程序调用、需要对其进行更改以支持其他驱动程序接口。

    因此、必须对 Linux 收集器应用程序进行类似的更改、以使用您选择的接口替换 UART 调用。  

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SPI 具有单独的器件选择引脚、因此您可以在同一总线上任意使用数量的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sid 和 Keith

    CC13x2R 是否支持 RS485通信?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不直接、仅3.3V 串行电压。 您需要添加外部组件才能达到485。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!