This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510-CC2511DK:测试与外部 CC2510的配对

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1181452/cc2510-cc2511dk-to-test-the-paring-with-an-external-cc2510

器件型号:CC2510-CC2511DK
主题中讨论的其他器件: CC2510

各位专家:

美好的一天!

我们的客户使用 CC2510组件。 现在、客户已经编写了测试、以测试组件的配对和连接。 他们使用 CC2510迷你开发套件。 他们已经订购了 CC2510-CC2511DK。
是否可以使用 CC2510-CC2511DK 测试与外部 CC2510的配对? 请帮我们解决这个问题吗? 按下 MINI 按钮很容易、但不按下 CC2510-CC2511DK 上的按钮。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

     CC2510EM 可访问 SmartRF04EB 中的按钮。  根据测试在 基本软件示例中专门针对 CC2510-CC2511DK 提供。  您可以进一步修改这些示例、以通过预定义的设置操作、而不依赖于用户交互。  否则、可以使用 SmartRF Studio 发送/接收数据包。   如果我的回答未能解决客户的困境、请进一步阐明您的意图。

    此致、
    Ryan