您好!
在我们的用例中、cc1310将成为产品的一部分。
我们遵循了应用手册 swra466c http://www.ti.com/lit/zip/swra466 和技术参考手册、并且能够通过 UART 执行固件更新。
但在开发和调试过程中、我已经两次欺骗了 cc1310芯片。
我们拥有128KB 闪存的 cc1310芯片。 在编译后通过 Code Composer 中的 UART 为固件更新生成的 bin 文件也是128KB。
从应用手册中可以看到、二进制文件和闪存之间有一对一的映射。
这意味着写入闪存存储器后、二进制文件将完全重新写入整个闪存、包括 ccfg 寄存器(闪存存储器的最后一个扇区)。 1) 1)这是正确的吗?
我承认在调试期间停止更新过程时可能会不小心、并且可能损坏了 ccfg 寄存器、从而解释了欺骗 c1310芯片的原因。
为了防止今后发生这种情况,我们制定了以下计划:
-在生产过程中、当我们必须使用 JTAG 进行闪存时、我们将刷写整个芯片、包括 CCFG 区域(启用 FW 更新需要此功能)
但是、当我们在产品发布后(通过 OTA 然后通过 UART)进行 FW 更新时、我们更改了更新过程、因此我们完全排除了 CCFG 区域、并且只对存储器的其他部分进行写入。
2) 2)是否有合理的想法、或者是否有更好/更安全的方法或建议进行 FW 更新?