This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:哪个 IO 引脚用于 cc1352r 中的第二个 UART

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182067/launchxl-cc1352r1-which-io-pin-used-for-2nd-uart-in-cc1352r

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

尊敬的专家:

请帮助查找 CONFIG_UART2_1引脚以连接 CP2102 TTL 并使用其测试 USB 模块...

UART0引脚为 DIO12、13、UART1引脚为什么

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我发现了错误、可以为 UART2使用任何 GPIO

    Surya