This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:相邻通道功率分散

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/735755/cc1020-dispersion-adjacent-channel-power

器件型号:CC1020

您好!

如果您有相邻通道电源、您能否共享其分散情况?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CC1020、我们仅在相邻信道上有数据、而 CC1020在其余 Tx 掩码中通过了 EN 300 220标准。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RGW-SAN、

    感谢你的答复。

    >我们只有相邻信道功率上的数据
    您可以为我提供数据吗?

    >CC1020为 Tx 掩码的其余部分通过了 EN 300 220测试。
    并非所有器件都经过了测试、而是特定样片吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San

    CC1020已通过验证测试、他们将通过 EN 300 220标准参考设计。 对于 EN 300 220、并非所有器件都经过测试、因为这是由设计保证的。

    我已向一位同事询问有关 CC1020近端光谱的更多信息、并将很快回复。

    此致、Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为何要关注 CC1020。 这是一款相当旧的产品、对于新开发、我们建议使用 CC112x。 尽管如此、没有计划淘汰 CC1020。

    我们已经在不同的处理角测量了 ACP、以应对生产方面的变化。 遗憾的是、我只能挖掘433 MHz 工作频率的数字

    在室温下、工作电压为3V。
    12.5kHz 通道间隔、433MHz:最小值-47dBc、典型值:-46dBc、最大值:-42dBc
    25kHz 通道间隔、433MHz:最小值-53.5dBc、典型值:-52dBc、最大值:-49.5dBc

    请注意、上述数字不是保证值、应仅视为预期性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre-San、

    感谢您提供的有用信息。
    高于数据的参数是多少?

    测量条件是 EVM 还是其他电路板?

    此致、
    Kuramochi